尊敬的 TI 社区:
我正在寻找一个降压转换器/IC、它可以在我的设计中用作 LDO 的前置稳压器。
我在转换等和成本方面没有具体的要求。
它应该能够提供1.5A 最小电流、OFC 可以提供2-3A 电流。
解决方案尺寸不大、我可以放置相当大的电感器、如果 IC 是有效的电感器、那就更好了。
降压的输出将通过 π 型滤波器和 LDO 进一步滤波。
但我需要一个能够直接与负电压搭配使用的解决方案、我使用的是双极电源(中间抽头式变压器)。
我不想从 VCC 生成 VEE、因为我的设计在此阶段相当完整、做出这样的决策需要花费过多的时间和精力。
我的原因是为了避免在我的设计中出现高 VIN 与 VOUT 之比、从而使电源以更高的温度运行。
但我不确定如何处理负电源轨、因为大多数设计都是正或正到负转换器。