This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:PGND 所需的连接

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695391/bq25120a-connection-required-for-pgnd

器件型号:BQ25120A

在数据表的引脚功能部分(第4页)中、它告诉我们将 PGND 连接到接地层。

然而、在布局示例(第63页)中、显示 PGND 只通过旁路电容器连接到 SYS、而没有接地平面连接。

是否需要将 PGND 连接到接地平面、或者是否可以像布局示例中所示那样简单地进行连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    根据您的系统设计、我建议将直流/直流转换器连接到同一 GND 平面并使您的模拟平面保持隔离。

    但是、您稍后必须将它们连接在一起。

    此致、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautham、

    非常感谢您的回复。 我真的很抱歉、但我不遵循您的意思... 例如:"但是、您以后必须将它们连接在一起。 "  

    我们在很大程度上按原样使用了该参考设计。 我们在 PMID 上没有任何负载。 我们的 MCU 位于 SYS 上、还有几个从 LS/LDO 运行的组件(蓝牙模块、闪存)。 IPRETERM、ISET 和 ILIM 都连接到接地、因为我们使用 I2C 对它们进行编程。 来自 USB 的输入电压。 Vbat 上有一个单节锂聚合物电池。

    因此、在开发中、我们将 A1 (GND)、D5 (GND)和 A5 (PGND)连接到同一接地层。 但是、我们希望遵循的参考布局显示了 A5 (PGND)与任何接地层隔离并通过 SYSCap 连接到 SYS (和 VINLS)。

    我们需要知道:我们是否按原样遵循参考设计并保持 PGND 隔离、或者是否将其连接到接地层。 正如您可以想象的那样、我们正确解决这个问题非常重要、因为它适用于我们的生产板。

    非常感谢、

    Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    两个 GND 仍需要至少在一个点进行连接、以使其保持相同的电势。  

    因此、如果您在整个设计中仅使用一个 GND、则可以将两者连接到同一个网络。 如果您的设计中有敏感块、则可以连接到 AGND 并分离平面、然后查看如何拆分 GND。  

    您无法完全隔离它们。 希望这能澄清。  

    此致、

    Guahtma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautham、

    是的、我认为这解决了问题。 因此、我认为您说的是、我需要将 PGND 和 GND 连接到同一接地层。

    也许可以更新参考布局图、因为它显示 了 PGND 保持完全隔离、并且只连接到 SYS (通过 SYSCap)、我认为您说这是错误的。

    非常感谢、

    Paul。