This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:TPS43060 MOSFET 选择问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696649/tps43060-tps43060-mosfet-select-question

器件型号:TPS43060

大家好、:

如下图所示、IGD 必须小于50mA。

运行 webench 后出现问题、如 file.e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_2047837_5F00_188_5F00_675151061.pdf 所示

我 计算的 IGD 超过50mA、它是否正常??  

如果是、我是否可以选择 Qg = 42nC 并 用于高侧和低侧 MOSFET 的 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当我根据设计进行计算时、我得到了一个非常不同的答案。

    此设计的开关频率为50kHz。 M1具有栅极电荷或大约60nC、而 M2具有大约55nC 的栅极电荷。

    在计算之后、IGD =(55nC+60nC)*50kHz =5.75mA。 选择的 MOSFET 应该可以。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett:

    感谢您的回复。

    我使用了误差频率 进行计算。

    另一个问题是、如果设置高开关频率、我们必须选择低 Qg MOSFET、对吧?

    如果我想使用两个42nC MOSFET、我无法设置 TPS43060频率。 766KHz、我对吗??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没错。 栅极驱动器电流必须小于50mA。 这有助于确保 TPS43060在整个额定工作范围内正常运行。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett
    明白了、谢谢