请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS43060 大家好、:
如下图所示、IGD 必须小于50mA。
运行 webench 后出现问题、如 file.e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_2047837_5F00_188_5F00_675151061.pdf 所示
我 计算的 IGD 超过50mA、它是否正常??
如果是、我是否可以选择 Qg = 42nC 并 用于高侧和低侧 MOSFET 的 MOSFET?