Other Parts Discussed in Thread: TLC5916, TLC5947, TLC6C5816-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5916 主题中讨论的其他器件: TLC5947、 TLC6C5816-Q1
大家好、我需要 TLC5916之类的 IC、但要支持28V 输出。 4线制 SPI (SDI CLK LE OE)非常重要。 是否有一个具有与此非常相似但支持28V 或更高电压的特性的 IC?
它可以是8、16或32路输出。