This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5916:28V 电压输出

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5916, TLC5947, TLC6C5816-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696572/tlc5916-28v-voltage-output

器件型号:TLC5916
主题中讨论的其他器件: TLC5947TLC6C5816-Q1

大家好、我需要 TLC5916之类的 IC、但要支持28V 输出。 4线制 SPI (SDI CLK LE OE)非常重要。 是否有一个具有与此非常相似但支持28V 或更高电压的特性的 IC?

它可以是8、16或32路输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mauricio、

    请查看 TLC6C5816-Q1、它是16通道且支持45V、TLC5947是24通道且支持30V。

    请注意、它们不像您提到的那样是4线 SPI、而是串行接口。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth