Other Parts Discussed in Thread: BQ2970
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2970 您好!
我想制作一个可通过 Mikro USB 充电的手持设备、是需要 bq2970进行放电保护还是包含保护 IC。
我在 BQ21040DBVT 的数据表中没有看到过它。
第二个问题是、 在电池电量耗尽的情况下、是否有能力实现 BQ21040DBVT 的状态 LED 等指示 LED?
例如、使用 DOUT 信号开启 LED?
谢谢 Alex