This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:电池充电和保护系统

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696437/bq2970-battery-charging-and-protecting-system

器件型号:BQ2970

您好!

我想制作一个可通过 Mikro USB 充电的手持设备、是需要 bq2970进行放电保护还是包含保护 IC。

我在  BQ21040DBVT 的数据表中没有看到过它。

第二个问题是、 在电池电量耗尽的情况下、是否有能力实现 BQ21040DBVT 的状态 LED 等指示 LED?

例如、使用 DOUT 信号开启 LED?

谢谢 Alex   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    对于我们具有内置保护功能的监测计、我建议您考虑使用 bq27742或 bq27750。 如果您需要单独的芯片来提供保护、则可以使用 bq2970。 我不是充电器专家、因此我不知道任何具有内置保护功能的充电器芯片。

    对于 LED 监测计、您需要考虑 bq34100

    谢谢

    Onyx