This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:固定 EDV 配置:容量在达到之前降至7% EDV2点

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695588/bq78350-fixed-edv-configuration-capacity-drops-to-7-edv2-point-before-it-is-reached

器件型号:BQ78350

我尝试将 bq78350配置 为固定 EDV、但在放电时、我在 RSOC 中收到很大的不连续信号。 它从43%下降到 EDV 点7%。

我按如下方式设置 EDV 值:

EDV0:2750

EDV1:3075

EDV2:3195

 

为什么待处理的 EDV 报告~3534-3524、然后在7% RSOC 复位时下降到3455? 在日志末尾处、我看到待处理的 EDV 变为2750。

在设置了固定的 EDV 值之后、第一次放电时、它不会改变所学的完全充电容量、但在另一次放电后、它会改变它。

我已附上设置了固定 EDV 值后第一次放电和第二次放电的日志。

 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1185.20180601_5F00_nano_5F00_discharge_5F00_u48_5F00_goodBattery.xlsx

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1300.20180601_5F00_nano_5F00_discharge_5F00_u48_5F00_goodBattery2.log

 我是否正确配置了用于固定 EDV 的监测计? 是否通过以下 CEDV 监测计配置设置启用了固定 EDV?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    在第一个日志中、设计容量很大。 传递电荷不是大容量的重要组成部分、因此当达到 EDV2点且监测计将 RSOC 设置为7%时、RSOC 会有很大的进步。 由于放电并非从完全条件开始、因此没有学习。 当放电开始时、固定 EDV2为3171、但待定 EDV 为3532、并且正在调整、因此不会、监测计未设置为使用固定 EDV。 要使用固定的 EDV、请清除数据存储器中 CEDV 监测配置参数中的 EDV_CMP 位(位3)、如上图所示。

    第二个日志使用较小的设计容量。 同样、当放电开始时、固定的 EDV2点为3195、但待定的 EDV 为3533并进行调节、因此它不使用固定的 EDV。 您的固定 EDV 点与另一个运行点不同。

    您可以将通过的电荷计算为电流与充满电的电池放电所经历的时间之和。 您可以根据计算7%和3%的容量、并找到要在参数中输入的电压。 我希望这就是您获得2750、3075和3195值的方式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 EDV_CMP 设置为0就实现了这一目的。 谢谢你。