This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:有关效率的问题图

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696356/bq25504-question-about-efficiency-graph

器件型号:BQ25504

您好!

下面是文档第7页的 BQ25504效率图。

我想问以下几点:

问题1. 对于这些图、负载电阻是多少?

问题2. 对于图1、如何将 VSTOR 的电压设置为1.8或3或5.5V? 电阻器值来实现的呢?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    负载由 Keithley 源表设置。
    VSTOR 的电压可通过 VBAT_OV 电阻器值进行设置、在本例中也可通过 Keithley 源表进行设置。