This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:USB 源检测

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696427/bq24295-usb-source-detection

器件型号:BQ24295

您好!

根据下图、BQ24295器件能否与微控制器和潜在主机共享 USB 总线?

其理念是 USB 连接器可以连接到专用充电器或 USB 主机(如笔记本电脑)。 例如、当连接到专用充电器时、BQ24295会将其检测为高电流源并消耗高电流...而当 USB 连接器连接到主机(笔记本电脑)时、它仅消耗~ 500mA 的电流。

是否允许按照图像进行此"窃听"? 如果不是、执行此操作的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以。 但是、有一个规定:当输入首次插入时、您的主机 MCU 必须 HIZ 这些线路、以便不会干扰 bq24295的 USB 检测。 您可以为完成此检测分配大约1s 的电阻、然后充电器将会占用这些线路供外部使用。

    此致、

    Joel H