请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5170EVM-BIDIR 你(们)好
第一个问题。 LM5170EVM-BIDIR 具有多个用于插入跳线或电源的引脚。
当对这些引脚施加电压时、应该如何连接+-端子?
例如、向 J17 #9 (DIR)施加电压时、有两个引脚。
您是否将+和-连接到这两个引脚中的每一个以提供电压?
第二个问题
图中的每个引脚都有一个白色部分和一个灰色部分。
此外、配置跳线时、用户手册会指示1、2或2或3。
它在哪里?
它是第一个灰色部分吗?
请你答复。