This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:有关#39;引脚和#39的问题;

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696199/lm5170evm-bidir-questions-about-pins

器件型号:LM5170EVM-BIDIR

你(们)好

第一个问题。  LM5170EVM-BIDIR 具有多个用于插入跳线或电源的引脚。

当对这些引脚施加电压时、应该如何连接+-端子?

例如、向 J17 #9 (DIR)施加电压时、有两个引脚。

您是否将+和-连接到这两个引脚中的每一个以提供电压?

第二个问题

图中的每个引脚都有一个白色部分和一个灰色部分。
 
此外、配置跳线时、用户手册会指示1、2或2或3。

它在哪里?

它是第一个灰色部分吗?

请你答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您需要将信号的(+)和(-)提供给第一张图片上显示的一对引脚。 左侧是 GND、右侧是信号(+)引脚。

    灰色引脚为引脚1。 还有一个丝印点用于识别 PCB 上的引脚1。

    希望这些帮助。