请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92691-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS92692
尊敬的 TI 团队:
我对我们的电流限制功能有疑问,我们的阈值保持 IS 引脚为525mV,这是否意味着如果我要将电流限制为3A,则会有3*0.525=1.575W 的功耗?
如果我的计算错误,请帮助告诉我如何计算功耗。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我对我们的电流限制功能有疑问,我们的阈值保持 IS 引脚为525mV,这是否意味着如果我要将电流限制为3A,则会有3*0.525=1.575W 的功耗?
如果我的计算错误,请帮助告诉我如何计算功耗。
您好、Henry、
可以执行多项操作。 由于这是通过 CSn 和 CSP 调节电流、因此您可以限制工作范围并使用较小的峰值 CS 电阻器值。 则永远不会接近0.525V 峰值阈值。 您还可以通过使用 UVLO 禁用来防止峰值电流过高、以防止其在极低的输入电压下运行(具体取决于所使用的拓扑)。 当输入电压降低时、您还可以通过 Iadj 折返电流。
另一种选择是查看 TPS92692、峰值电流阈值为0.25V、而不是0.525。
如果您不介意成本、则可以考虑使用电流感应变压器、如果这是一个很大的问题。
此致、