This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:如果 TPS92691-Q1 &#39的开关电流限制导致高功耗?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695930/tps92691-q1-if-tps92691-q1-s-switch-current-limit-lead-high-power-consumption

器件型号:TPS92691-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

尊敬的 TI 团队:

 我对我们的电流限制功能有疑问,我们的阈值保持 IS 引脚为525mV,这是否意味着如果我要将电流限制为3A,则会有3*0.525=1.575W 的功耗?

如果我的计算错误,请帮助告诉我如何计算功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还必须考虑占空比和电流纹波。 如果占空比较高且电流纹波较小、则可能超过1瓦。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin:
    是否有降低功耗的解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    可以执行多项操作。  由于这是通过 CSn 和 CSP 调节电流、因此您可以限制工作范围并使用较小的峰值 CS 电阻器值。  则永远不会接近0.525V 峰值阈值。  您还可以通过使用 UVLO 禁用来防止峰值电流过高、以防止其在极低的输入电压下运行(具体取决于所使用的拓扑)。  当输入电压降低时、您还可以通过 Iadj 折返电流。

    另一种选择是查看 TPS92692、峰值电流阈值为0.25V、而不是0.525。

    如果您不介意成本、则可以考虑使用电流感应变压器、如果这是一个很大的问题。

    此致、