This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54525:当 Vout3.3v 降至2.3V 时、PG 不会变为低电平

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695854/tps54525-pg-not-become-to-low-when-vout3-3v-drop-to-2-3v

器件型号:TPS54525

我遇到了一个有关 TPS54525的问题

当3V3下降至2.3V 时、PG 信号将下降 tp 0v、请参见波形、CH2 为绿色 Vout = 3V3、CH3为蓝色 PG 信号。

 在 PG 信号中向 GND 添加10uF 电容器后、在另一电路板中 PG 上拉电阻为100k、当输出3V3降至2.3V 时、PG 信号不会降至0V。 为什么? PG 信号仅有轻微变化、 我认为 PG 信号应降至0V 吗?

在 PG 信号上添加10uf 电容器后

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请检查波形是否不可见。 上传、然后为您检查。
    是的、如果 Vout 3V3降至2.3V、则应根据器件功能将 PG 拉至0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason  

    如何在该系统上上传波形? 我找不到所附的链接、谢谢  

    请提供您的电子邮件地址吗? 我通过电子邮件将波形发送给您。 感谢您的快速支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请向 Iven Su 发送电子邮件以获取支持。 iven-su@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason  

    感谢您的快速反馈。 我将向 Iven 发送电子邮件。 谢谢