请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54525 我遇到了一个有关 TPS54525的问题
当3V3下降至2.3V 时、PG 信号将下降 tp 0v、请参见波形、CH2 为绿色 Vout = 3V3、CH3为蓝色 PG 信号。
在 PG 信号中向 GND 添加10uF 电容器后、在另一电路板中 PG 上拉电阻为100k、当输出3V3降至2.3V 时、PG 信号不会降至0V。 为什么? PG 信号仅有轻微变化、 我认为 PG 信号应降至0V 吗?
在 PG 信号上添加10uf 电容器后