This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92611-Q1:D1二极管的用途

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92611-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695675/tps92611-q1-purpose-of-d1-diode

器件型号:TPS92611-Q1

尊敬的先生。

关于 EVM 原理图、D1安装在上面。

我们可以在数据表的参考原理图上看到二极管。

我想知道 D1二极管的用途是什么?

是否用于反向电池保护?

如果不需要此类保护、则无需安装?

请提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideyuki、您好!

    是的、你是对的。 该二极管用于反向电池保护。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirley-San。  

    非常感谢您的宝贵建议。  

    我已经向客户介绍了 D1二极管的电池反向保护。  

    它们必须放置这样的二极管以实现电池反向保护。  

    输出上的 LED 仅为1个串联和1个并联。 串联电阻器将被插入

    与 LED 串联、并考虑两者之间的功率耗散(加热)分频  

    TPS92611-Q1和 LED。  

    此外、由于冷启动、电源电压将明显下降。  

    在这种阶段、它们不需要进行正常(适当)的电流调节。  

    很抱歉询问您其他不同的主题、请提供您的建议

    以下问题。  

    1、VPOR_Rising =最大值 4伏。 在 TPS92611-Q1上会观察到哪种行为

      在电源电压范围4.0V 至4.5V 时?  

      TPS92611-Q1是否会在没有正常(适当)电流调节的情况下继续运行?  

    2.如果电源电压高于4.5V,但无法维持足够的压降。  

       PS92611-Q1是否会在没有正常(适当)电流调节的情况下继续运行?  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    只要电源电压高于4V、器件中的所有模块都可以正常工作。 但这并不意味着可以 将输出电流调节为设置电流。 输出电流是否经过调节取决于压降电压。 如果电源电压过低、无法使器件在恒定电流区域工作、 则电流当然无法达到 设置 值、正如所有线性器件所做的那样。

    此致、