Other Parts Discussed in Thread: TPS92611-Q1
尊敬的先生。
关于 EVM 原理图、D1安装在上面。
我们可以在数据表的参考原理图上看到二极管。
我想知道 D1二极管的用途是什么?
是否用于反向电池保护?
如果不需要此类保护、则无需安装?
请提供您的建议。
此致、
H. Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS92611-Q1
尊敬的先生。
关于 EVM 原理图、D1安装在上面。
我们可以在数据表的参考原理图上看到二极管。
我想知道 D1二极管的用途是什么?
是否用于反向电池保护?
如果不需要此类保护、则无需安装?
请提供您的建议。
此致、
H. Sakai
尊敬的 Shirley-San。
非常感谢您的宝贵建议。
我已经向客户介绍了 D1二极管的电池反向保护。
它们必须放置这样的二极管以实现电池反向保护。
输出上的 LED 仅为1个串联和1个并联。 串联电阻器将被插入
与 LED 串联、并考虑两者之间的功率耗散(加热)分频
TPS92611-Q1和 LED。
此外、由于冷启动、电源电压将明显下降。
在这种阶段、它们不需要进行正常(适当)的电流调节。
很抱歉询问您其他不同的主题、请提供您的建议
以下问题。
1、VPOR_Rising =最大值 4伏。 在 TPS92611-Q1上会观察到哪种行为
在电源电压范围4.0V 至4.5V 时?
TPS92611-Q1是否会在没有正常(适当)电流调节的情况下继续运行?
2.如果电源电压高于4.5V,但无法维持足够的压降。
PS92611-Q1是否会在没有正常(适当)电流调节的情况下继续运行?
此致、
H. Sakai