请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP55231 大家好、
我使用 TI LED 驱动器 LP55231SQE/NOPB 来驱动三个 RGB LED。 此 LED 驱动器当前由 Sitara CPU 通过 I2C 总线进行控制、这会导致电路板通电到 LED 亮起的延迟、现在大约需要4秒。
我们希望将该延迟降低到尽可能小的水平。
我想知道是否有办法减少这种延迟? 例如、允许 LED 驱动器在驱动器上电后立即执行的预置 ROM 配置、然后 CPU 启动并通过 I2C 总线覆盖 ROM 设置?
谢谢。