This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:如何自定义 LED 驱动器#39在驱动器启动前加电输出状态

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695290/lp55231-how-to-customize-led-driver-s-power-up-output-state-until-driver-up

器件型号:LP55231

大家好、

我使用 TI LED 驱动器 LP55231SQE/NOPB 来驱动三个 RGB LED。 此 LED 驱动器当前由 Sitara CPU 通过 I2C 总线进行控制、这会导致电路板通电到 LED 亮起的延迟、现在大约需要4秒。

我们希望将该延迟降低到尽可能小的水平。

我想知道是否有办法减少这种延迟? 例如、允许 LED 驱动器在驱动器上电后立即执行的预置 ROM 配置、然后 CPU 启动并通过 I2C 总线覆盖 ROM 设置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于如此长的延时时间、这是不正常的。

    您将向驱动程序发送什么类型的数据?

    LP55231具有可预加载代码的引擎、因此您也可以尝试使用此函数来处理大量代码。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Kenn

    如何创建预加载表、以及如何将该表加载到 IC? 对于大规模生产、TI 或分销商能否帮助在向我们发货之前将表预加载到器件中?

    此致

    特里特·特里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Triet、

    请参阅以下应用报告、LP55231的使用方式也相同。
    www.ti.com/.../snva822.pdf

    请注意、它是 SRAM、如果断电、数据将丢失。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth