This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5524:4通道并行连接?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695364/lp5524-4-channel-parallel-connected

器件型号:LP5524

尊敬的 TI 专家:

是否可以将4通道 LED 输出连接在一起以驱动4个并联 LED,并施加 PWM 信号  以线性改变0~100mA 的 LED 电流? 非常感谢。

下面是第个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Bruce、

    是的。

    您可以像这样使用。

    但是、由于您有四个 LED、为什么不在每个通道上连接一个 LED?

    如果您认为这解决了您的问题、请帮助点击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kenneth:
    非常感谢您的支持。 这4个 LED 在 TFT LCD 屏幕内并行连接。 我的客户希望使用 LP5524来控制亮度。