This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:ISENSE 的噪声滤波器

Guru**** 2606615 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695343/lp8860-q1-noise-filter-for-isense

器件型号:LP8860-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LP8860-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑 ISENSE 的噪声滤波器。 如果他们在 Rsense 的服装中增加了1、000pF、这种用法是否有任何串行器?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamashiro-san、您好!

    该噪声滤波器是常用的滤波器、其值范围为100pF ~1000pF、具体取决于系统条件。
    请从100pF 开始尝试噪声波形测量、并增加到1000pF。 我相信对于大多数情况、1000pF 是可以的、但仅在...
    希望这对您有所帮助、