Other Parts Discussed in Thread: TPS51285B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51285B 你(们)好
基于 TPS51285B 数据表图8.
我的产品还 µF 了建议的 BOM D1 (4输入1二极管:BAS40DW-04)应连接到5V 开关输出和4 x 0.1 μ F (C9、C10、C11和 C12)
我可以得到什么电流泵电压电平,尽管它应该大约为5V x 4 = 20V? 它可以支持多少电流?