This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:TPS51285B 上的电荷泵电平

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51285B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695248/tps51285b-the-charge-pump-level-on-tps51285b

器件型号:TPS51285B

你(们)好

基于 TPS51285B 数据表图8.

我的产品还 µF 了建议的 BOM D1 (4输入1二极管:BAS40DW-04)应连接到5V 开关输出和4 x 0.1 μ F (C9、C10、C11和 C12)  

我可以得到什么电流泵电压电平,尽管它应该大约为5V x 4 = 20V? 它可以支持多少电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    泵输出电压约为15V。  它只能 支持非常大的垃圾流。 它小于 10mA。 如果您使用较大的电容器(C9~C12)。 目前的情况将是更大的垃圾。

    此致。

    Edwin。