This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HVEVAL:20kHz PWM 时的启动延迟

Guru**** 2812395 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409EVAL, LM3409, LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185555/lm3409hveval-start-up-delay-at-20khz-pwm

器件型号:LM3409HVEVAL
主题中讨论的其他器件:LM3409EVALLM3409LM3409HV

尊敬的 TI:

我们的 LM3409EVAL 板有问题。

https://www.ti.com/tool/LM3409HVEVAL

LM3409使用33uH 电感器以1MHz 频率运行。  我们使用 EN 耦合和外部5V 的外部 PWM。

在20kHz PWM 下、需要2us 才能达到1、5A LED 电流。

使用100kHz PWM 时、只需70ns 即可到达1、5A、但电流会出现较大的振铃。

我们需要小于100ns 的响应时间、最高可实现1、5A 的稳定电流。

需要进行哪些设计更改?

此致
Martin Hermann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin

    您是在 EN 引脚还是 PWM2上施加 PWM 信号? EN 的波形看起来很奇怪、因为如果在 EN 上应用 PWM 信号、结果应该是方波。 您的输入和输出电压条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我们使用 EN 和 R4之间的跳线来应用 PWM2。 我将 R4更改为110欧姆。 C9未更改。  每当 PWM2变为高电平、C9都会将 R4和 EN 拉低。 为什么是这样? LM3409是否需要复位?  

    我们不明白为什么采用这种方法、也不知道这是速度最快的 PWM 驱动器。

    我们如何在1kHz 和40kHz 外部 PWM 之间实现小于100ns 的启动时间?

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin

    您可以尝试将电感器降低到10uH 并看到任何改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    电感为33uH、即 EVAL 板的值。

    我认为 EN 引脚看起来是正确的、因为 R4和 C9的高通滤波器会将其下拉一位。

    您能否向我们提供您了解的 EN 引脚示波器屏幕截图、该屏幕截图应该是什么样子?

    开关频率:

    用户指南中的图7显示了2us = 500kHz @ 20kHz PWM。

    用户指南中的图8和9显示了1us = 1MHz @ 100kHz PWM。  

    为什么开关频率随 PWM 频率变化?  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin

    对于开关频率、我认为调光频率不会对开关频率产生影响。 比较图7和图8&9后、电流额定值不同。 这将导致不同的 TOFF、从而导致不同的开关频率。  

    对于 EN 耦合、我认为这并不是真正必要的、波形是正确的。 对于 PWM 信号、红圈电压也在0V 和5V 之间变化、这将进一步改变 EN 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    如果没有 EN 耦合、则无法正常工作。 LED 闪烁。  

    我们仍然不了解 R4和 C9的功能、以及缩短启动时间的最佳方法是什么。  

    用户指南在此处不能提供很好的帮助。

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin

    请允许我进一步检查。 同时、您是否介意 尝试使用具有 EN 耦合的较小电感器进行操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我将在下周尝试使用更小的电感器。  

    是的、请收集有关 LM3409HV 内部流程的更多信息。 这将会大有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin

    当然、一旦我取得一些进展、我将会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、

    我们需要在这个时间问题上取得一些进展。

    LM3409HV 内部到底会发生什么情况?

    谁拥有这些详细信息?

    有什么想法吗?

    此致
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Martin–我们这个问题的专家目前正在庆祝中国新年。  请等待  回复延迟。 感谢您的理解。