主题中讨论的其他器件:LM3409EVAL、 LM3409、 LM3409HV
尊敬的 TI:
我们的 LM3409EVAL 板有问题。
https://www.ti.com/tool/LM3409HVEVAL
LM3409使用33uH 电感器以1MHz 频率运行。 我们使用 EN 耦合和外部5V 的外部 PWM。
在20kHz PWM 下、需要2us 才能达到1、5A LED 电流。
使用100kHz PWM 时、只需70ns 即可到达1、5A、但电流会出现较大的振铃。
我们需要小于100ns 的响应时间、最高可实现1、5A 的稳定电流。
需要进行哪些设计更改?
此致
Martin Hermann