Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 大家早上好。
我的设计为1.2KW、开关频率为50kHz、并希望了解如何计算串联电容器以及要使用的最佳电容器类型。
其中一个源通过"烘烤"电容器从客户端返回(全部为 charred)。
我想得到帮助。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Leonardo
我假设您将该器件用作直流阻断电容器、并且您将在电压模式控制下运行系统。
首先-电容器的高频纹波电流额定值应大于变压器中的初级电流- UCC28950 DS (slusa16d)中的等式45显示了如何计算电流。
其次、电容器的额定电压至少应等于 Vin -通常电容器上的电压很小、但在启动和其他瞬态期间可能会非常高。
第三、电容值应足够大、以便其上的纹波电压相对较小-它取决于功率级的 Vin、但对于400Vin、我可能希望将峰间电压保持在小于10V 的水平。
第四、电容必须非极化
您可能应该与电容器制造商讨论哪种类型的电容器最适合此应用-我实际上没有足够的权限访问当今市场上的各种类型。 我过去使用过的任何直流阻断电容器都是薄膜/箔、因为它们具有良好的电流承载能力。
此致
Colin