This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:如何计算与变压器串联的电容器? 要使用哪种类型的电容器?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718843/ucc28950-how-to-calculate-the-capacitor-placed-in-series-with-the-transformer-what-type-of-capacitor-to-use

器件型号:UCC28950

大家早上好。
我的设计为1.2KW、开关频率为50kHz、并希望了解如何计算串联电容器以及要使用的最佳电容器类型。
其中一个源通过"烘烤"电容器从客户端返回(全部为 charred)。

我想得到帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Leonardo

    我假设您将该器件用作直流阻断电容器、并且您将在电压模式控制下运行系统。

    首先-电容器的高频纹波电流额定值应大于变压器中的初级电流- UCC28950 DS (slusa16d)中的等式45显示了如何计算电流。

    其次、电容器的额定电压至少应等于 Vin -通常电容器上的电压很小、但在启动和其他瞬态期间可能会非常高。

    第三、电容值应足够大、以便其上的纹波电压相对较小-它取决于功率级的 Vin、但对于400Vin、我可能希望将峰间电压保持在小于10V 的水平。

    第四、电容必须非极化

    您可能应该与电容器制造商讨论哪种类型的电容器最适合此应用-我实际上没有足够的权限访问当今市场上的各种类型。 我过去使用过的任何直流阻断电容器都是薄膜/箔、因为它们具有良好的电流承载能力。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Colin:
    您的信息非常有用。
    非常感谢、祝您愉快。

    莱昂纳多