This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:可实现600W 功率的 PFC+LLC 组合 IC

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29950, UCC24610, UCC24612, UCC28180, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718736/ucc29950-pfc-llc-combo-ic-to-achieve-600w

器件型号:UCC29950
主题中讨论的其他器件: PMP20367UCC24610UCC24612UCC28180UCC25600

您好、先生、

像 UCC29950这样的组合 IC (PFC+LLC)是否可以实现600W?  它是否有参考设计或您是否有其他建议? 规格如下所示、谢谢您!  

输入电压:85~265VAC

输出电压:54V/10A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 KJ

    是的- UCC29950可以控制600W 功率级、但我们没有功耗级别的参考设计。 要做的主要是确保输入电流感应信号进行正确缩放-即进入 PFC_CS 和 LLC_CS 引脚的信号。 此器件的 EVM 限制为300W、因此需要将设计升级到600W。 该器件的其他一些参考设计功率为300W - PMP11327或 PMP20367 -您可以在 www.ti.com/.../universalsearch.tsp 上查看这些参考设计和其他参考设计

    在54V OUT 时、您可能需要考虑使用同步整流器- UCC24612和 UCC24610是 SR 控制器、适用于驱动 LLC 输出上的 SR。 二极管整流比 SR 更有损耗-估计为0.5V*10A 或5W、因此效率损失约为1%、但我不知道您的效率目标。

    一种可能的替代方法是使用单独的 PFC 和 LLC 控制器- UCC28180是一个8引脚 CCM PFC 控制器、而 UCC25600是一个8引脚 LLC 控制器。

    此致
    Colin