Other Parts Discussed in Thread: UCC29950, UCC24610, UCC24612, UCC28180, UCC25600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC29950 主题中讨论的其他器件: PMP20367、 UCC24610、 UCC24612、 UCC28180、 UCC25600
您好、先生、
像 UCC29950这样的组合 IC (PFC+LLC)是否可以实现600W? 它是否有参考设计或您是否有其他建议? 规格如下所示、谢谢您!
输入电压:85~265VAC
输出电压:54V/10A