请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2115A 大家好、
我们对 TPS2115ADRB 有一些问题、可以将该器件的电流限制范围调整到高达2A。
1.我是否可以知道电流限制精度公式或最小值和最大值的%比是多少?
如果我们调整 RILIM= 250欧姆、最小和最大电流限制精度是多少?
2.应用程序可能需要大约1ms 至2.2A 的时间。
该设置 RILIM= 250欧姆对于应用程序是否正常?
我们担心 这会检测到输出电流限制、因此 TPS2115A 不能在此处使用。
谢谢!