This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:ADRB 版本电流限制问题

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716823/tps2115a-adrb-version-current-limit-questions

器件型号:TPS2115A

大家好、

我们对 TPS2115ADRB 有一些问题、可以将该器件的电流限制范围调整到高达2A。

1.我是否可以知道电流限制精度公式或最小值和最大值的%比是多少?

如果我们调整 RILIM= 250欧姆、最小和最大电流限制精度是多少?

2.应用程序可能需要大约1ms 至2.2A 的时间。

该设置 RILIM= 250欧姆对于应用程序是否正常?  

我们担心 这会检测到输出电流限制、因此 TPS2115A 不能在此处使用。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我们没有 RILIM = 250Ω Ω 的特定情况的精度数据、但您是正确的、这是 要使用的正确电阻器值。 我可以说的是、精度将优于 RLIM= 400Ω 用例、精度为+/- 25%。 对于2A 用例、您可以预期将出现1.5A 至2.5A 的潜在变化。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    感谢您的回复~:)
    但对于我的第二个问题、应用可能需要大约1ms 至2.2A 的时间。
    但在数据表中、电流限制稳定时间为1ms。
    2.2A 是否会触发电流限制?
    该器件是否可用于应用?
    非常感谢!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    对拖延表示歉意。 在这种情况下、2.2A 的1ms 脉冲可能会触发电流限制。 稳定时间主要用于考虑浪涌电流。 2.2A 是否由启动期间的浪涌电流引起?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius