This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:时钟同步信号最大占空比

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714526/ucc28070-clock-synchronization-signal-max-duty-cycle

器件型号:UCC28070

您好!

UCC28070规范显示"由于同步脉冲宽度对最大 PWM 开关占空比(DMAX)的可编程性的影响、建议最大限度地减小同步信号的占空比。" 最大占空比典型值为50%、最小脉冲宽度为0.2us。

由于我们 将使用外部时钟同步功能、请阐明细节影响。 如果同步时钟同时遵循 0.2us 最小宽度和50%最大占空比、无论 Dmax 设置值是多少、都不是绝对没问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang Qui、

     当 UCC28070与外部 SYNC 信号一起使用时,RDMX (最大占空比)的值受到限制。

    数据表中有2个相关公式、如下所示:

    Dmax (上图)是同步时产生的最大占空比、这不等于同步时的最大占空比。

    在上面的等式10中、fsync 应以 Hz 而不是 kHz 为单位。

    因此、一旦您知道开关频率、您将使用等式8来设置 RT 值、然后您将使用上面的等式10来设置 RDMX 值、即可能的最大占空比。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shuang Qui、
    我将此主题标记为已关闭、因为已提供必要的信息。
    此致
    John