Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 您好!
UCC28070规范显示"由于同步脉冲宽度对最大 PWM 开关占空比(DMAX)的可编程性的影响、建议最大限度地减小同步信号的占空比。" 最大占空比典型值为50%、最小脉冲宽度为0.2us。
由于我们 将使用外部时钟同步功能、请阐明细节影响。 如果同步时钟同时遵循 0.2us 最小宽度和50%最大占空比、无论 Dmax 设置值是多少、都不是绝对没问题? 谢谢。