Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62177
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62177 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、团队、
如果我对 TPS62177进行 Webench 仿真、我会看到 Vout = 3.3V、这是预期的值。 使用"SIM Export"按钮创建 TINA-TI 设计到目前为止已经工作、但 Vout 已仿真为2.3V (请参阅附件)。 似乎有问题。
谢谢、此致、
Hans
e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_1202193_5F00_577.tsc