This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62177:Webench Export 无法正常工作?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718688/webench-tools-tps62177-webench-export-does-not-work-correctly

器件型号:TPS62177
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队、

如果我对 TPS62177进行 Webench 仿真、我会看到 Vout = 3.3V、这是预期的值。 使用"SIM Export"按钮创建 TINA-TI 设计到目前为止已经工作、但 Vout 已仿真为2.3V (请参阅附件)。 似乎有问题。

谢谢、此致、

Hans

e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_1202193_5F00_577.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    这是该器件的预期启动行为、因为器件在启动期间具有较低的电流限制。 这会导致 Vout 调节到低于所需值。 如有任何疑问、请告知我们。

    下面是来自 FYR 数据表的快照。

    相反、您可以尝试在 WEBENCH 中仿真2步启动测试台。 在启动期间、这里会消耗较低的负载。 一旦输出稳定至所需的值、负载就会增加至满值。 目前、除了启动外、我们没有将测试台导出到 TINA-TI 中的功能。

    谢谢、此致、

    Harish