This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21700:新设计中的 IC 故障

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ21700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718230/lmz21700-ic-failure-in-new-design

器件型号:LMZ21700

此器件是否存在任何已知问题?  在正常运行大约20小时后、我在新设计中遇到了故障。  该器件可将12V 降至5.2V。  输出到接地的阻抗现在测量约为1.4欧姆、输出电压为零。  器件很热。

e2e.ti.com/.../5V-Switcher_2D00_5V-Switcher-B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您在这个12Vin/5Vout 电路上具有什么类型(静态或动态)和负载值? 此外、如果您对器件进行下电上电、它是否会再次工作或输出是否会无限期保持低电平?

    根据您的描述、它听起来像是输出对地短路。 我将查看您的原理图、以查看是否有任何问题。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    根据 PCB 布局、我建议使用专用的 VOS 布线连接到 VOUT 平面。 PCB 上的第5层显示了整个 VOS 铜平面。 由于 VOS 是敏感节点、因此较大的平面会导致噪声耦合到 VOS 引脚并影响内部电路。 周围系统中的任何高频噪声都可能耦合到开关稳压器中。  建议遵循 数据表的第11.1.2节、以便更好地在嘈杂环境中进行免疫。  

    出于好奇、对于50%的故障率、故障总数是多少?  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的回答。

    Re VOS 节点直接连接到电源平面、已正式注明。  我将在进行电路板修订时对此进行调整。

    LMZ21700上的负载是具有100nF 去耦合电容的单个数字 IC、外加一个通过串联二极管具有2.2uF 输入电容的3.3V 稳压器和一个具有额外100nF 输入去耦电容的 TPS259573电子保险丝 IC。  LMZ21700在运行期间失败、而不是在启动时出现故障。

    该电路板是新的;仅测试了2个器件、其中一个器件出现故障。  另一个器件现在已运行约50小时、运行正常。

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对发生故障的 LMZ21700执行下电上电操作不会产生任何变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    原理图中没有任何内容可能导致 Vout 和 GND 之间出现低阻抗读数。  您的描述进一步表明、PCB 或器件内部的某些元件会导致 Vout 上的低阻抗。 对于故障电路板、我建议通过 此链接提交客户 FA 退货 、以便我们进一步调查故障机制。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jimmy。
    LMZ21700最终会灾难性地失败、并已从电路板上移除。 在输出端注入5V 电压、电路板的其余部分再次正常工作。 遗憾的是、失败的 LMZ21700无法挽回。
    此致、
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。