Other Parts Discussed in Thread: LMZ21700
此器件是否存在任何已知问题? 在正常运行大约20小时后、我在新设计中遇到了故障。 该器件可将12V 降至5.2V。 输出到接地的阻抗现在测量约为1.4欧姆、输出电压为零。 器件很热。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Jimmy、
感谢您的回答。
Re VOS 节点直接连接到电源平面、已正式注明。 我将在进行电路板修订时对此进行调整。
LMZ21700上的负载是具有100nF 去耦合电容的单个数字 IC、外加一个通过串联二极管具有2.2uF 输入电容的3.3V 稳压器和一个具有额外100nF 输入去耦电容的 TPS259573电子保险丝 IC。 LMZ21700在运行期间失败、而不是在启动时出现故障。
该电路板是新的;仅测试了2个器件、其中一个器件出现故障。 另一个器件现在已运行约50小时、运行正常。
此致、
Andrew
尊敬的 Andrew:
原理图中没有任何内容可能导致 Vout 和 GND 之间出现低阻抗读数。 您的描述进一步表明、PCB 或器件内部的某些元件会导致 Vout 上的低阻抗。 对于故障电路板、我建议通过 此链接提交客户 FA 退货 、以便我们进一步调查故障机制。
此致、
Jimmy