This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:用于 LED 灯带高频照明的 PWM 芯片/电路

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717964/tlc5947-pwm-chip-circuit-for-led-strip-lighting-high-frequency

器件型号:TLC5947
主题中讨论的其他器件:TPS54201

大家好、Newby、  我正在构建 LED 灯具。  LED 条为恒定电压类型。 24V 直流供电。  我们使用标准开关模式类型的电源为设备供电。  我想找到一个芯片、它可以执行以下所有操作、但不确定有什么结果:

外部直流电源可能为22至30V 直流

希望 PWM 具有高频率、例如1000Hz 或您的建议。  频率越高、LED 光脉冲的速度就越快。

希望芯片具有内部驱动器、用作平滑的直流/直流转换器。

将芯片连接到 Bourns 电位器 PTM90系列。

请提供建议、因为我是这个论坛的新用户、希望能向电子承包商展示一些合适的内容。

注意: 我在互联网上发现了其中一个、似乎工作正常。  只需尝试通过使用1个芯片来最大程度地减小空间、而不是:

器件型号  

Excellway ZS-X4B 90W DC 3-35V 电机 PWM 速度控制器开关 LED 风扇调光器

www.newegg.com/.../Product.aspx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rob、

    您的 LED 条带的电流是多少?

    您可以先看一下 TPS54201。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth