Other Parts Discussed in Thread: TPS54201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5947 主题中讨论的其他器件:TPS54201
大家好、Newby、 我正在构建 LED 灯具。 LED 条为恒定电压类型。 24V 直流供电。 我们使用标准开关模式类型的电源为设备供电。 我想找到一个芯片、它可以执行以下所有操作、但不确定有什么结果:
外部直流电源可能为22至30V 直流
希望 PWM 具有高频率、例如1000Hz 或您的建议。 频率越高、LED 光脉冲的速度就越快。
希望芯片具有内部驱动器、用作平滑的直流/直流转换器。
将芯片连接到 Bourns 电位器 PTM90系列。
请提供建议、因为我是这个论坛的新用户、希望能向电子承包商展示一些合适的内容。
注意: 我在互联网上发现了其中一个、似乎工作正常。 只需尝试通过使用1个芯片来最大程度地减小空间、而不是:
器件型号