This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62742:在引脚4 CTRL 的控制下、以250mA 电流驱动重负载时、引脚6负载和#39;s 输出电压可以和#39;t 保持稳定的3.3V 电压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718687/tps62742-the-pin6-load-s-output-voltage-can-t-remain-steady-3-3v-when-drive-a-heavy-load-with-250ma-current-under-the-control-of-pin4-ctrl

器件型号:TPS62742

我使用该 IC 向 负载系统输出250mA 电流、使用 PIN6负载驱动引脚4 CTRL 控制下的 WIFI 模块、  但我发现、当我激活 Ctrl 引脚以输出3.3V 电压来加载时、负载的3.3V 不会保持稳定、我是否应该添加电容值来改善这个问题?   我只使用 TPS62742的参考设计。  一个10uF 陶瓷电容被放置在引脚1附近,有另外 一个22uF 陶瓷电容和2.2uH 功率电感器与 PIN2和 PIN5串联。  

但是、在我关闭负载电压系统后、3.3V 电压可以保持稳定。 那么、我应该做什么来增加电容值呢? 但数据表告诉我们、接近2.2uH 电感器的10uF 陶瓷电容足以实现400mA 电流输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我是否正确理解了您的问题。

    根据数据表、为负载供电的开关(引脚6)通常具有0.6 Ω(最大1.25Ohm)电阻。 如果您将250mA 的负载电流连接到此输出、我预计在负载电流曲线之后会看到明显的压降(>150mV)。