Other Parts Discussed in Thread: TPS62742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62742 我使用该 IC 向 负载系统输出250mA 电流、使用 PIN6负载驱动引脚4 CTRL 控制下的 WIFI 模块、 但我发现、当我激活 Ctrl 引脚以输出3.3V 电压来加载时、负载的3.3V 不会保持稳定、我是否应该添加电容值来改善这个问题? 我只使用 TPS62742的参考设计。 一个10uF 陶瓷电容被放置在引脚1附近,有另外 一个22uF 陶瓷电容和2.2uH 功率电感器与 PIN2和 PIN5串联。
但是、在我关闭负载电压系统后、3.3V 电压可以保持稳定。 那么、我应该做什么来增加电容值呢? 但数据表告诉我们、接近2.2uH 电感器的10uF 陶瓷电容足以实现400mA 电流输出?