This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716062/lm5165

器件型号:LM5165

您好、E2E 团队、

我需要评估我的设备的 MTTFd、为此我需要您的帮助。

根据 SN29500对 MTTFd 进行评估。

是否可以完成附加的文件?

感谢你的帮助、

此致、

Bertrand。

e2e.ti.com/.../MTTFd_2D00_parameter_2D00_TexasInstruments.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将向我们的产品团队核实该器件的相关信息、并尽快与您联系。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在这里找到了答案: www.ti.com/.../estimator.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不为我们的半导体提供 MTTFd。为组件提供 MTTFd 的供应商适用于警报、紧急停机开关、气动停机值、继电器等安全系统应用。

    ISO 13849-1:2015附件 C.5假设、在半导体和集成电路缺少数据的情况下、50%的故障可视为安全故障、50%的故障可视为危险故障。 在这个假设下、从 MTTF 到 MTTFd 的转换很简单。
    MTTFd 是 MTTF 的两倍。 因此,如果 MTTF 为1.578*10^8小时,MTTFd 为3.156*10^8小时。

    对于半导体、MTBF 和 MTTF 通常被视为可互换、每个 TI 器件型号可在此处找到: www.ti.com/.../estimator.tsp 

    对于 LM5165的 SN29500时基故障率估算、请使用 SN29500-2:2010表5来估算 ASIC、列:5K-50K 晶体管、行模拟/混合以估算时基故障率和温度。 IC 数据表中包含封装热阻和功率耗散信息、以便能够估算应用中假设的结温上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    此致、

    Bertrand。