Other Parts Discussed in Thread: LM5165
您好、E2E 团队、
我需要评估我的设备的 MTTFd、为此我需要您的帮助。
根据 SN29500对 MTTFd 进行评估。
是否可以完成附加的文件?
感谢你的帮助、
此致、
Bertrand。
e2e.ti.com/.../MTTFd_2D00_parameter_2D00_TexasInstruments.xlsx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM5165
您好、E2E 团队、
我需要评估我的设备的 MTTFd、为此我需要您的帮助。
根据 SN29500对 MTTFd 进行评估。
是否可以完成附加的文件?
感谢你的帮助、
此致、
Bertrand。
e2e.ti.com/.../MTTFd_2D00_parameter_2D00_TexasInstruments.xlsx
TI 不为我们的半导体提供 MTTFd。为组件提供 MTTFd 的供应商适用于警报、紧急停机开关、气动停机值、继电器等安全系统应用。
ISO 13849-1:2015附件 C.5假设、在半导体和集成电路缺少数据的情况下、50%的故障可视为安全故障、50%的故障可视为危险故障。 在这个假设下、从 MTTF 到 MTTFd 的转换很简单。
MTTFd 是 MTTF 的两倍。 因此,如果 MTTF 为1.578*10^8小时,MTTFd 为3.156*10^8小时。
对于半导体、MTBF 和 MTTF 通常被视为可互换、每个 TI 器件型号可在此处找到: www.ti.com/.../estimator.tsp
对于 LM5165的 SN29500时基故障率估算、请使用 SN29500-2:2010表5来估算 ASIC、列:5K-50K 晶体管、行模拟/混合以估算时基故障率和温度。 IC 数据表中包含封装热阻和功率耗散信息、以便能够估算应用中假设的结温上升。