请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24773 主题中讨论的其他器件: BQ25601
你(们)好。
我计划使用 bq24773进行电源路径管理、并为标称电压为3、7V 的锂离子电池充电器(带 PCM 模块)。 充电电压将来自 USB 5V。 充电电流为1025mA。
VSYS I 需要3.3V 的最低电压为 MCU 和其他器件供电(最大100mA)。 I2C 接口需要从我的表单中获取监控/充电控制。
1. bq24773是否是此类电池的理想选择?
2.电池组具有用于温度监测的 NTC。 如果温度升高到超过安全限值、是否有任何方法可以使用电池的 NTC 进行关断充电? 可能使用 bq24773的 CMPIN 引脚、而 CMPOUT 连接到其他某个引脚(这一个)?
非常感谢。