This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:针对锂离子3.7V Acu 和热反馈的芯片选择

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716850/bq24773-chip-selection-for-li-ion-3-7v-accu-and-thermal-feedback

器件型号:BQ24773
主题中讨论的其他器件: BQ25601

你(们)好。

我计划使用 bq24773进行电源路径管理、并为标称电压为3、7V 的锂离子电池充电器(带 PCM 模块)。 充电电压将来自 USB 5V。 充电电流为1025mA。

 VSYS I 需要3.3V 的最低电压为 MCU 和其他器件供电(最大100mA)。 I2C 接口需要从我的表单中获取监控/充电控制。

1. bq24773是否是此类电池的理想选择?  

2.电池组具有用于温度监测的 NTC。 如果温度升高到超过安全限值、是否有任何方法可以使用电池的 NTC 进行关断充电? 可能使用 bq24773的 CMPIN 引脚、而 CMPOUT 连接到其他某个引脚(这一个)?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    根据您的规格、VBUS=5V、充电电流为1A。 我假设充电电压应为4.2V。

    您还需要 TS 和 I2C 接口。

    因此、我认为"BQ25601"应该是更适合考虑的解决方案。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 、BQ25601 更适合目标应用。

    非常感谢!

    Peter