请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO、 EV2400
GoodMorning、
我需要在 BQ34Z100-G1中正确选择用于我的新设计的 CHEMID。 TI 数据库的最后一个修订版确切地包含我正在使用的电池模型,但 BQSTUDIO 版本1.3.54.1不允许更新此类 CHEMID (6118),因为有必要使用 BQSTUDIOTEST 来管理此类近期 CHEMID (请参阅以下文章 :https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/707989?BQ34Z100-G1-BQ-Studio-Chemistry-Updater-Error-1484 )
我已经在我的 Win7-64 PC 上安装了 BQSTUDIOTEST、但它不起作用:当我在连接了 EV2400和目标板(BQ34Z100-G1)的情况下启动程序时、会出现一些问题:
- 仪表板和寄存器页面无法更新
- 目标器件已断开连接
- 出现以下错误信息:
如果我切换回之前版本的 BQSTUDIO、一切都能正常工作。
如何解决此问题? 为了更新项目中的 CHEMID、我需要这样做!
非常感谢、致以诚挚的问候
Matteo