This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQSTUDIOTEST 不能#39;t 工作

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718081/bq34z100-g1-bqstudiotest-doesn-t-work

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

GoodMorning、

我需要在 BQ34Z100-G1中正确选择用于我的新设计的 CHEMID。 TI 数据库的最后一个修订版确切地包含我正在使用的电池模型,但 BQSTUDIO 版本1.3.54.1不允许更新此类 CHEMID (6118),因为有必要使用 BQSTUDIOTEST 来管理此类近期 CHEMID (请参阅以下文章 :https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/707989?BQ34Z100-G1-BQ-Studio-Chemistry-Updater-Error-1484 )

我已经在我的 Win7-64 PC 上安装了 BQSTUDIOTEST、但它不起作用:当我在连接了 EV2400和目标板(BQ34Z100-G1)的情况下启动程序时、会出现一些问题:

  • 仪表板和寄存器页面无法更新
  • 目标器件已断开连接
  • 出现以下错误信息:

如果我切换回之前版本的 BQSTUDIO、一切都能正常工作。

如何解决此问题? 为了更新项目中的 CHEMID、我需要这样做!

非常感谢、致以诚挚的问候

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matteo、

    EV2400的固件版本看起来非常旧(0.7)。 您能否运行 EV2400固件更新程序以查看是否解决了问题。 TI.com 上的版本将其升级为0.18。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美!

    谢谢 Matt、现在工作正常!

    此致

    Matteo