Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ24250, BQ25601
尊敬的团队:
我们正在开发电池供电产品、请在下面查找拓扑、以了解我们现在所做的工作:
我们想为电池板选择合适的充电器/电量监测计芯片组、下面是一些要求:
- 电池类型:X2 18650可充电锂离子电池、最大容量~ 6000mAH
- 电池板的充电输入:
- 从 USB 连接器获得+5V 电压:从产品中取出电池板时、我们将使用 USB 连接器为电池充电
- 电源主板+9V:将电池主板插入产品时、+9Vdc 将用于为电池充电
- 充电电流
- 最大电流约为2A
- 使用+9VDC 输入时、可更改充电电流
- 将电池板插入产品中时、当10~36VAC 输入切断时、电池的+7.4V 电压将用作备用电源
根据以上要求、我们是否可以提出一些建议?
我正在深入了解 TI 电池充电器系列(但有很多这样的产品...)、非常感谢您在这里提出的任何想法。
此致、祝您一切顺利、
Hoang Manh